Objekte

Ein Objekt ist ein Element, das ein physisches Objekt wie z. B. einen Motor oder ein nicht-physisches Objekt wie z. B. einen digitalen Alarm identifiziert.

Objekt-Komponenten

Ein Objekt kann Folgendes enthalten:
  • Anzeigename
  • Beschreibung
  • Variablen
  • Verschachtelte Objekte

Beispiel für ein Objekt

Ein physischer Motor ist ein mechanisches Objekt mit spezifischen Betriebseigenschaften wie Beschleunigung, Geschwindigkeit und Drehmoment. Das Objekt Motor im Projekt ist ein Objekt, das die gleichen Eigenschaften enthält.
Objekteigenschaften von Motor
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal