Dynamische Links verwalten

Dynamische Links verwalten

Verwenden Sie C#-APIs, um dynamische Links auf die Variablen zu setzen oder zu entfernen.
Die APIs werden von der
IUAVariable
C#-Klasse bereitgestellt.
TIPP: Standardmäßig sind die in einer NetLogic definierten dynamischen Links schreibgeschützt. Die mit der
FactoryTalk Optix Studio
-Benutzeroberfläche erstellten dynamischen Links hingegen können sowohl gelesen als auch geschrieben werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal