Zielgeräte verwalten

Für das Hinzufügen, Entfernen, Duplizieren und Auswählen von im Netzwerk verfügbaren Zielgeräten.
Das Standardzielgerät, der
Emulator
, wird lokal auf dem Entwicklungscomputer ausgeführt. Der
Emulator
ist beim Testen von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
hilfreich und erfordert keine Installation der
FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst
-Software.
TIPP: Die
Emulator
-Laufzeit wird nach zwei Stunden automatisch angehalten, auch wenn eine gültige Lizenz auf dem Gerät vorhanden ist. Wenn Sie Ihre Anwendung über einen längeren Zeitraum testen müssen, exportieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung exportieren.
TIPP: Das Neustarten des
Emulators
wird nicht unterstützt, damit Sie nicht versehentlich ein Gerät neu starten, auf dem
Windows®
installiert ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal