Versionsverlauf

Mithilfe von
Versionsverlauf
können Sie sich alle Änderungen im Projekt anzeigen lassen, die an ein Repository committet sind.
Bei der Anzeige der committeten Änderungen können Sie alle Inhalte des Projekts oder die in den ausgewählten Commits vorgenommenen Änderungen anzeigen lassen.
Der
Versionsverlauf
zeigt Folgendes an:
  • Beschreibung der einzelnen Commits.
  • Datum und Uhrzeit der zum Repository committeten Änderung.
  • Name des Benutzers, der die Änderung committet hat.
  • Hervorgehobene Objekte mit Änderungen.
  • Bei Erweitern des Objekts werden die Änderungen im Objekt angezeigt.
Sie können jeden Commit wiederherstellen, um zu einer früheren Version des Projekts zurückzukehren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal