- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Änderungen in einem lokalen Repository übernehmen
Speichern Sie Änderungen an einem Projekt, um Änderungen nur auf dem lokalen Computer zu speichern. Gespeicherte Änderungen werden nicht in einem Repository gesichert. Übernehmen Sie Änderungen, damit die Änderungen im lokalen Repository gesichert werden, das sich im Projektordner auf dem lokalen Computer befindet.
- Wählen Sieaus.Speichern und übernehmen
- Wenn die Versionskontrolle nicht konfiguriert ist und die Meldung erscheint: „Sie müssen in den FactoryTalk Studio-Optionen einen Benutzernamen und eine E-Mail-Adresse konfigurieren, bevor Sie ein Commit durchführen können“:
- Wählen Sie in der Titelleiste vonFactoryTalk Optix Studiodie Option.FactoryTalk Optix Studio-Optionen
- Wählen SieVersionskontrolle.
- Geben Sie unterBenutzerkonfiguration der VersionskontrolleinBenutzernameIhren Benutzernamen ein.TIPP:Benutzernameist der Name, der neben den Commits angezeigt wird, wenn SieVerlauf anzeigenfür ein Projekt öffnen. Im Verlauf werden Ihre Commits mit dem Anfangsbuchstaben Ihres Benutzernamens identifiziert.
- Geben Sie inE-Mail-Adresse des BenutzersIhre E-Mail-Adresse ein.
- Wählen SieSpeichern.
- Geben Sie inSpeichern und übernehmeninCommit-Meldungeine Beschreibung der Änderungen ein, die Sie übernehmen.
- Wählen SieOKaus.
übernehmen
lokales Repository
Rückmeldung geben