Sicherheit für Inhalte zur Laufzeit konfigurieren
Konfigurieren Sie die Sicherheit eines Bildschirms oder Inhalts zur Laufzeit für Benutzer in einer Gruppe oder Rolle. Sie können beispielsweise angeben, ob ein Bildschirm oder Inhalt sichtbar oder aktiviert ist, indem Sie einen dynamischen Link von deren Eigenschaften zu einer Sitzungsvariablen der Gruppe oder Rolle erstellen.
Erstellen Sie Benutzer und Gruppen oder Rollen und weisen Sie dann Benutzer zu Gruppen oder Rollen zu.
- Wählen Sie in derProjektansichtden Bildschirm oder das Grafikobjekt aus.
- Bewegen Sie inEigenschaftenden Mauszeiger über die Eigenschaft und wählen Sie dann.Dynamischen Link hinzufügen
- Erweitern Sie im Browser für dynamischer LinksAliase > Sitzung > Sitzung.
- Legen Sie den Wert der Eigenschaft für Folgendes fest:
- Gruppe. Erweitern SieGruppenund wählen Sie dann die Gruppe aus.
- Rolle. Erweitern SieRollenund wählen Sie dann die Rolle aus.
TIPP: Um denselben Eigenschaftswert für weitere Gruppen und Rollen in der Eigenschaft festzulegen, erstellen Sie mithilfe eines Ausdrucksauswerters oder anderer erforderlicher Logik einen komplexen dynamischen Link. Weitere Informationen finden Sie unter Komplexen dynamischen Link erstellen.
Sicherheit
Rückmeldung geben