- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Anwendungsvariablen
Binden Sie die Eigenschaft eines Grafikobjekts an eine vordefinierte Variable der
Anwendung
, um die FTOptixApplication
zu konfigurieren. Beispielsweise können Sie sie an die Sichtbarkeit einer Eigenschaft binden, um das Objekt basierend auf dem Maschinen- bzw. Prozessstatus blinken zu lassen.Informationen zum Binden einer Variable finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Die Kategorie
Anwendung
im Browser für dynamische Links zeigt die Variablen bezogen auf die FTOptixApplication
.Variable | Typ | Definition | Schreibbar oder Lesbar | Neustart erforderlich |
---|---|---|---|---|
Schnell blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 1 Sekunde gesetzt und für 0,5 Sekunden gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Mittelschnell blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 2 Sekunden gesetzt und für 1 Sekunde gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Langsam blinken | Boolean | Ein variabler Wert, der abwechselnd für 3 Sekunden gesetzt und für 1,5 Sekunden gelöscht wird. | Schreibgeschützt | Kein Neustart erforderlich |
Anwendungsvariable
schnell Blinken
mittelschnell Blinken
langsam Blinken
Blinken
Rückmeldung geben