Standardmaßeinheiten anpassen
Das Sitzungs-Gebietsschema bestimmt das Maßsystem für die angezeigten Daten. Eine Sitzung mit dem Gebietsschema en-US zeigt zum Beispiel Temperaturen in Grad Fahrenheit an.
Passen Sie die Maßeinheiten auf Projektebene an, um verschiedene Maßsysteme für jede gewünschte Größe zu verwenden. Beispiel: Import von Daten aus einem Sensor, der in einem benutzerdefinierten Gradformat konfiguriert ist, aber Anzeige des Werts zur Laufzeit in Celsius. Um die Maßeinheiten anzupassen, ordnen Sie die Messungen in der
Maßsystemzuordnung
zu.- Wählen Sie in derProjektansichtden Projektstammknoten.
- Wählen Sie inEigenschaftennachMaßsystemzuordnungdie OptionMit Editor für Maßsysteme bearbeiten.
- In der Titelleiste derMeasurementSystemMap, die sich in der Mitte des Bildschirms öffnet, wählen Sie. In der Zuordnungstabelle wird eine neue Zeile angezeigt.
- Wählen Sie in der SpalteVondie Eingabegröße von Interesse oder den Wert vom Sensor. Die ausgewählten Maßeinheiten werden in den drei verbleibenden Spalten in die entsprechende Größe für die verschiedenen Gebietsschemata umgerechnet.
- Wählen Sie in den SpaltenInternationales Einheitensystem,US-MaßsystemundAngloamerikanisches Maßsystem (UK)die gewünschten Zielmaßeinheiten.
Rückmeldung geben