Leerlauftimeout für einen Container konfigurieren

Übernimmt eine Leerlauftimeout für ein bestimmtes Containerobjekt mithilfe einer NetLogic. Die mithilfe einer NetLogic konfigurierten Leerlauftimeouts gelten nicht für das gesamte Projekt. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen.
  1. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus und suchen Sie dann nach
    Idle Timeout
  2. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Leerlauftimeout
    direkt in
    MainWindow (type)
    bzw. in
    Projektansicht
    in den Bildschirm, auf dem der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.
    Weitere Informationen zu den Bildschirmen finden Sie unter Bildschirm.
  3. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  4. Geben Sie in
    Duration
    die Zeitdauer ein, die vor einem Timeout vergehen muss.
  5. Wählen Sie in
    Projektansicht
    die Option
    IdleTimeoutLogic
    aus und legen Sie in
    Eigenschaften
    die folgenden Werte fest:
    • Aktiviert
      . Auf
      Wahr
      setzen
    • Dauer
      . Legen Sie den Leerlauftimeout fest.
  6. Erweitern Sie in
    Projektansicht
    die importierte
    IdleTimeoutLogic
    und wählen Sie dann
    OnTimeout
    aus.
  7. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    hinter
    OnTimeout
    die Option
    Edit
    aus.
  8. Erweitern Sie im Browser zuerst
    Befehle
    und danach den Befehlstyp. Wählen Sie anschließend den beim Auftreten des Timeout-Ereignisses auszuführenden Befehl aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal