Remanenzspeicher erstellen
Erstellen Sie einen Remanenzspeicher, um die Daten bestimmter Projektknoten zu behalten.
TIPP:
Für einige Eigenschaftswerte können Sie dynamische Links verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie das Remanenzspeicherobjekt:
- Klicken Sie im FensterProjektansichtmit der rechten Maustaste aufRemanenz.
- Wählen Sie.
- (Optional) Wählen Sie inEigenschafteninName, um den Speicher umzubenennen.
- Fügen Sie einen Projektknoten hinzu, um seine Daten beizubehalten:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenKnoten.
- (Optional) Wählen Sie, um den Knoten umzubenennen.
- (Optional) Erweitern Sie den Knoten. Wählen Sie unterArtArt festlegenund erstellen Sie einen dynamischen Link.
- (Optional) Erweitern Sie den Knoten. Wählen Sie unterNodeClassdie Klasse des Knotens aus oder wählen Sieund erstellen Sie einen dynamischen Link.Dynamischen Link hinzufügen
- Geben Sie an, wie oft neue Daten von den ausgewählten Projektknoten gespeichert werden, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
- Geben Sie unterSchreibverzögerungMillisekunden ein, indem Siewählen.
- Wählen Sie unterSchreibverzögerungdie Optionund erstellen Sie einen dynamischen Link.Dynamischen Link hinzufügen
- Legen Sie fest, ob nur die bereits gespeicherten Änderungen beibehalten werden sollen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Legen Sie inÄnderungsbeobachter aktiviertden Wert fest.
- Wählen Sie unterÄnderungsbeobachter aktiviertdie Option.Dynamischen Link hinzufügen
Remanenz
Speicher
Projektknoten
Rückmeldung geben