Rezepte-Editor

Das Rezepte-Editor-Widget enthält die grafischen Objekte und NetLogics, die zur Anzeige und Verwaltung der Rezepte zur Laufzeit erforderlich sind.
Verwenden Sie das Rezepte-Editor-Widget für Folgendes:
  • Zutaten und Werte eines gespeicherten Rezepts während der Bearbeitung oder des Ladens des Controllers anzeigen
  • Ein Rezept erstellen, bearbeiten oder löschen
  • Ein Rezept in der Datenbank speichern
  • Ein Rezept von der
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    in den Controller laden
  • Ein Rezept aus dem Controller in die
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    laden

Schnittstelle

Schnittstelle des Rezepte-Editors
Elemente des Rezepte-Editors
Element
Name
Beschreibung
1
Rezeptname
Weisen Sie einem neuen Rezept einen Namen zu oder wählen Sie ein vorhandenes Rezept aus.
2
Schaltflächen zur Steuerung des Rezepts
  • Speichern
    . Speichert das Rezept während der Bearbeitung in der Datenbank.
  • Löschen
    . Löscht das ausgewählte Rezept aus der Datenbank.
  • Laden
    . Lädt die Rezeptwerte aus dem Controller in die
    FTOptixApplication
    .
  • Anwenden
    . Wendet das ausgewählte Rezept auf den Controller an.
3
Zutatenliste
Zutaten des Rezeptschemas.
4
Zutatenwerte-Editor
Bearbeitbare Werte der Rezeptzutaten.
5
Angewandte Zutatenwerte
Werte der Zutaten auf dem Controller.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal