Projekt öffnen
Öffnen Sie Projekte aus einem lokalen Ordner, einer Netzwerkfreigabe oder einem Quell-Repository.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.ProjektDie Startseite wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der linken SeiteÖffnenaus.
- Wählen Sie auf der Startseite oben wahlweise Folgendes aus:
- Aktuell. Navigieren Sie zu oder wählen Sie das zu öffnende Projekt. Wählen Sie anschließendÖffnenaus.TIPP: Wählen Sie beim Öffnen eines aktuellen Projekts auf der Startseite oben nachFilterdie OptionAlle,LokaloderRemoteaus. Durch Auswahl des Pfeiles schalten Sie die Sortierreihenfolge für die Projekte auf nach Datum und Uhrzeit der letzten Änderung geordnet um.TIPP: Für die Navigation zu einem Projekt navigieren Sie zu C:\Benutzer\Benutzername\Dokumente\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects und wählen hier die zu öffnende Optix-Projektdatei (.optix) bzw. die zu öffnende exportierte Projektdatei (.optix.z) aus. Weitere Informationen zum Export in Dateien finden Sie unter Projekt exportieren.
- Remote. Wählen SieRemote, um das zu öffnende Projekt auszuwählen, oder geben Sie eine URL ein, um auf ein Remote-Projekt zuzugreifen:
- Remote-URL. Geben Sie die URL Ihres Remote-Projektarchivs ein. Der URL-Speicherort, an dem das Remote-Projekt gespeichert ist. Wenn Sie die URL nicht kennen, fragen Sie Ihren Systemadministrator.
- Speicherort. Geben Sie den Ordner auf Ihrem lokalen Computer ein, in dem Sie Änderungen speichern und übernehmen, bevor Sie sie in das Remote-Repository pushen.TIPP: Der Projekt-Standardspeicherort ist. Wählen SieC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixaus, wenn Sie einen anderen Speicherort angeben möchten.Dateien durchsuchenTIPP: Wenn Sie sich beiFactoryTalk Optixund einer unterstützten Versionskontrolllösung anmelden, werden auf der Startseite automatisch alle potenziellen Repositorys angezeigt, auf die Sie mit Ihrem Versionskontrollkonto zugreifen können, sowie alle Projekte, die Sie öffnen können. Wenn Sie sich bei einer Versionskontrolllösung undFactoryTalk®Hub™anmelden, werden die Repositorys synchronisiert.
- Wählen SieÖffnenaus. In der Statusleiste wird „Projekt wird remote geöffnet“ angezeigt. Das neue Projekt wird mit demselben Namen wie der Name im Remote-Repository geöffnet.
- Upload von Gerät. Wählen Sie das Gerät, um das Projekt auf den Entwicklungscomputer hochzuladen, wählen SieVerbindenund:
- Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort ein.
- (Optional) Wählen Sie die hochzuladenden Dateien aus.
- (Optional) Ändern Sie den Zielpfad.
- Wählen SieOKaus.
Weitere Informationen zum Aufbewahren von Daten in Remanenzspeicher, die vom Gerät hochgeladen wurden, finden Sie unter Verwalten von Daten, die von einem Gerät hochgeladen wurden.Weitere Informationen über das Herunterladen von Projekten auf Zielgeräte finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
- Wenn das Projekt mit einer früheren Version vonFactoryTalk Optix Studioerstellt wurde, wirdProjektupgradegeöffnet und auf die neueste Version aktualisiert. Wählen SieUpgrade, um ein Upgrade durchzuführen und das Projekt zu öffnen.
Das Projekt wird geöffnet. Wenn das Projekt bereits geöffnet ist, wird eine neue
FactoryTalk Optix Studio
-Instanz geöffnet.aktuell
remote
aktuell
lokal
Rückmeldung geben