Die Maßeinheit für eine Variable festlegen

Legen Sie die Maßeinheit für eine numerische Zahl fest.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    eine Variable.
  2. Klicken Sie in
    Eigenschaften
    mit der rechten Maustaste auf den Namen der numerischen Variable und wählen Sie
    Neu
    EUInformation
    .
  3. Wählen Sie die Maßeinheit für den Variablenwert und wählen Sie
    Auswählen
    .
Die Maßeinheit erscheint im Wert für die Variable.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal