Pfade

Sie können bei der Entwicklung Ihrer Anwendungslogik Pfadabkürzungen verwenden.
Pfadabkürzungen
Verknüpfung
Beschreibung
%PROJECTDIR%
Ein Verzeichnis, das Dateien enthält, die zur Laufzeit übertragen werden (Bilder, Dokumente usw.).
Beispiel:
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
\
ProjectName
%APPLICATIONDIR%
Ein Verzeichnis, das zur Laufzeit verwendete Objekte enthält, einschließlich dieser Objekte:
  • Eingebettete Datenbank
  • Remanenzspeicher
  • Exportierte Dateien
%USB
N
%
,
wobei
N
eine mit dem USB-Gerät verbundene Nummer ist.
Ein Pfad zu einem bestimmten USB-Gerät, das mit dem Zielgerät verbunden ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal