Informationsmodelldiagramme anzeigen

Visualisieren Sie Informationsmodelle von
FactoryTalk Optix
-Projekten in Form von Diagrammen.
TIPP: Weitere Informationen zu Projektinformationsmodellen finden Sie unter Informationsmodell.
Voraussetzungen
Installieren Sie eine Anwendung, die
DGML
-Diagramme anzeigt, wie z. B. Microsoft Visual Studio mit der Komponente „DGML-Editor“.
TIPP: Weitere Informationen zu
DGML
-Dateien finden Sie unter Referenz zur Directed Graph Markup Language (DGML) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
  1. So zeigen Sie Informationsmodelldiagramme an
  2. Führen Sie eines des Folgenden durch:
    • Klicken Sie in
      Eigenschaften
      mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft.
    • Klicken Sie in
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten.
  3. Wählen Sie
    Modellanalyse
    und dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Informationsmodelldiagramm (nur Projekt)
      . Visualisiert nur mit dem Benutzerprojekt in Beziehung stehende Knoten, Typen und Referenzen.
    • Informationsmodelldiagramm (OPCUA/Core-Namespaces ignorieren)
      . Visualisiert Knoten, Typen und Referenzen des Benutzerprojekts und
      FTOptix
      -Module-Namespaces mit Ausnahme von OPC UA- und Core-Namespace.
    • Informationsmodelldiagramm
      . Visualisiert alle Knoten, Typen und Referenzen eines beliebigen Namespace.
Beispiel für ein Informationsmodelldiagramm
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal