Knoten löschen

Löschen Sie einen Knoten, um ihn aus dem Projekt zu entfernen. Durch das Löschen eines Knotens werden alle Referenzen zu anderen Knoten entfernt. Wenn der gelöschte Knoten auf andere Knoten verweist, werden Sie aufgefordert, alle Referenzen zu anderen Knoten zu entfernen.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Knoten aus.
  2. Wählen Sie in der Symbolleiste der Ansicht die Option
    Löschen
    .
  3. Wenn der Knoten auf andere Knoten verweist, wird eine Liste der referenzierten Knoten angezeigt. Wählen Sie
    Löschen
    , um das Löschen zu bestätigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal