Logger

Ein Logger-Objekt zeichnet Daten auf und speichert sie in einer Datenbank.
FactoryTalk Optix
bietet zwei Loggertypen an:
  • Datenlogger
    . Tastet die Werte einer oder mehrerer Variablen in regelmäßigen Zeitintervallen oder auf Anforderung ab. Mithilfe der Totzoneneigenschaften für einen Datenlogger können Sie Variablen relativ zum vorher abgetasteten Variablenwert abtasten. Konfigurieren Sie den Logger so, dass die Vorgangscodes in der Datenbank gespeichert werden, wenn der Controller liest.
  • Ereignislogger
    . Zeichnet die Eigenschaften von einem oder mehreren Ereignistypen auf, die wahlweise generiert wurden durch:
    • Ein bestimmter Knoten und/oder dessen untergeordnete Knoten
    • Ein beliebiger Knoten im Projekt
Die Datenlogger- und Ereignisloggerdaten werden in einer Tabelle angezeigt.
Für ein Ereignisprüfprotokoll können Sie die Vorgänge aufzeichnen, die Benutzer zur Laufzeit ausführen. Führen Sie mithilfe dieser Daten Qualitätsprüfungen durch oder zertifizieren Sie mit ihnen Anwendungen. Ein Ereignislogger kann die folgenden Operationen aufzeichnen:
  • Schreiben in Variablen
  • Knotenattribute bearbeiten
  • Erstellen und Löschen von Knoten
  • Ausführen von Methoden
  • An- und Abmelden
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal