Remote-Verbindung von FactoryTalk Remote Access zu einem Gerät genehmigen

Wenn Sie sich auf einem Bereich befinden und
Remotezugriff genehmigen
in der Anwendung
FactoryTalk Remote Access
aktiviert ist, erhalten Sie u. U. Anfragen von
FactoryTalk Remote Access
-Benutzern, die versuchen, sich remote mit dem Gerät zu verbinden. Sie müssen dann eine Anfrage für die Verbindung mit dem Remote-Gerät genehmigen oder ablehnen.
  1. Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit dem
    FactoryTalk Remote Access
    -Widget.
    Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen Sie
    Einstellungen
    und dann
    FT Remote Access
    aus.
  2. Auf dem Widget zeigt
    Verbindungen
    die
    FT Remote Access Runtime-Version
    an, die auf dem Gerät ausgeführt wird.
    Auf dem Widget „FT Remote Access“ wird unten eine Aufforderung zur Genehmigung bzw. Ablehnung der Anfrage angezeigt.
  3. Um dem
    FactoryTalk Remote Access
    -Benutzer die Verbindung zum Remote-Gerät zu erlauben, wählen Sie
    Ja
    aus. Wenn Sie sie ablehnen möchten, wählen Sie
    Nein
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal