Vorlage importieren

Platzieren Sie eine Vorlage in einem Knoten in der
Projektansicht
, um das Objekt, den Objekttyp oder eine Variable zum Projekt hinzuzufügen.
TIPP: Handelt es sich bei der Vorlage um ein Grafikobjekt, können Sie das Grafikelement aus der Bibliothek in den Editor ziehen.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. (Optional) Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Configure
    und dann
    Pfade für Bibliothekselemente beibehalten
    aus.
    TIPP:
    Per Standardeinstellung werden beim Import einer Vorlage mit Abhängigkeiten die Objekte im übergeordneten Knoten der importierten Vorlage erstellt. Durch das Beibehalten von Pfaden für Bibliothekselemente können Sie Vorlagenabhängigkeiten in ihre ursprünglichen Knoten importieren.
    Wenn Sie beispielsweise ein von Objekten im Ordner
    Modell
    abhängiges Widget importieren, werden die Objekte im Ordner
    Modell
    neu erstellt, wenn die Option
    Pfade für Bibliothekselemente beibehalten
    aktiviert ist.
  3. Entweder:
    • Ziehen Sie eine Vorlage aus der Bibliothek auf einen Knoten in der
      Projektansicht
      .
    • Ziehen Sie eine Grafikobjektvorlage aus
      Bibliotheken
      in den Editor oder in die
      Projektansicht
      .
  4. Wenn es sich bei der Vorlage um einen Objekttyp handelt, wählen Sie eine der beiden Optionen:
    • Als Typ importieren
      . Fügen Sie einen auf der Vorlage basierenden Objekttyp in das Projekt ein.
    • Als Instanz importieren
      . Fügen Sie eine auf der Vorlage basierende Objektinstanz in das Projekt ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal