Push-Agent-Schnittstelle
Die Beispiel-Benutzeroberfläche des Push-Agent enthält fünf Variablen, ein Datenraster mit zugehörigen Schaltflächen und Felder, mit denen Sie den Datenlogger konfigurieren können.
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
PushAgentDemo.zipDas Beispielprojekt enthält einen Push-Agent, der so konfiguriert ist, dass er sich lokal mit einem Eclipse Mosquitto-Broker verbindet und diese NuGet-Pakete von Drittanbietern verwendet:
- MqttNet
- Newtonsoft.Json
Beispiel für die Benutzeroberfläche des Push-Agents

Das Beispiel für die Benutzeroberfläche des Push-Agents enthält die folgenden Elemente:
Textbox | Element | Beschreibung |
---|---|---|
A | Datenraster | Zeigt die vom Datenlogger erkannten Proben an, basierend auf dem ausgewählten Modus, den Sie im Dropdown-Menü ändern können. |
B | Schaltfläche Aktualisieren | Aktualisiert das Datenraster. |
C | Protokoll-Schaltfläche | Fügt eine Zeile mit den Werten der abgetasteten Variablen in das Datenraster ein. |
D | Abschnitt Konfiguration des Datenloggers | Ermöglicht es Ihnen, die Konfigurationsparameter der überwachten Variablen und des Datenloggers zu ändern. Um Daten an die Cloud zu senden, müssen Sie alle Parameter in Bezug auf den Broker konfigurieren. |
Rückmeldung geben