Schriftarten importieren
Sie können Ihre
FactoryTalk Optix-Anwendung
zur Verwendung benutzerdefinierter Schriftarten im TTF
- oder OTF
-Format konfigurieren. Wenn Sie eine andere Schriftart als eine Standardschriftart verwenden möchten, importieren Sie die Schriftart in das Projekt, um sie als Objekteigenschaft verfügbar zu machen.
TIPP:
Wenn Sie kopieren.
FactoryTalk Optix Studio-Desktop-Editor
anstelle der Durchführung dieser Prozedur verwenden, können Sie benutzerdefinierte TTF
- oder OTF
-Schriftartdateien in den Ordner ProjectName
\ProjectFiles\Font- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Projektdateien durchsuchen
- Wählen Sie inProjektdateienaus.Datei(en) importieren
- Navigieren Sie zu der zu importierenden Schriftart und wählen Sie sie aus. Wählen Sie dannÖffnenaus.Vergewissern Sie sich, dass die für das Projekt ausgewählte Schriftart auf dem Gerät verfügbar ist und die erforderlichen Zeichen unterstützt.
- Schließen SieProjektdateien.TIPP: Informationen zur Änderung der Schriftfamilie, Stärke, Kursivschrift, Größe und Farbe finden Sie unter Stylesheet.
Die Schriftart ist jetzt in den Eigenschaften
Schriftfamilie
von Objekten verfügbar.Schriftart
Rückmeldung geben