Vertikales Layout konfigurieren

Fügen Sie zum Konfigurieren eines horizontalen Layouts ein Objekt für das horizontale Layout und anschließend untergeordnete Objekte hinzu und passen Sie die Eigenschaften an.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das vertikale Layoutobjekt enthält, und wählen Sie
    Neu
    Container
    Vertikales Layout
    aus.
  2. Fügen Sie unter dem vertikalen Layout untergeordnete Grafikobjekte hinzu oder verschieben Sie sie.
    Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.
    Sie können beispielsweise unter dem vertikalen Layout Schaltflächen hinzufügen, um eine Schaltflächenreihe zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
    Die untergeordneten Objekte werden nacheinander in einer Spalte verteilt.
  3. (Optional) Legen Sie in
    Eigenschaften
    fest, wie die untergeordneten Grafikobjekte verteilt werden:
    • Ausrichtung des Inhalts
      :
      • Nach oben ausgerichtet
        . Verankert untergeordnete Objekte am oberen Rand des vertikalen Layouts.
      • Zentriert ausgerichtet
        . Verankert untergeordnete Objekte in der Mitte des vertikalen Layouts.
      • Nach unten ausgerichtet
        . Verankert untergeordnete Objekte am unteren Rand des vertikalen Layouts.
    • Umbruch
      . Umbricht untergeordnete Objekte, wenn diese nicht in die vertikale Layouthöhe passen.
      Umbruch auf „Wahr“ gesetzt
      Umbruch auf „Falsch“ gesetzt
    • Horizontale Lücke
      . Der horizontale Freiraum zwischen den Spalten der umbrochenen untergeordneten Objekte des vertikalen Layouts.
    • Vertikale Lücke
      . Der vertikale Freiraum zwischen untergeordneten Objekten des horizontalen Layouts.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal