Skalenlayout konfigurieren

Skalenlayout konfigurieren

Für die Konfiguration eines Skalenlayouts fügen Sie zuerst ein Skalenlayoutobjekt und untergeordnete Objekte hinzu und ändern danach die Eigenschaften des Skalenlayouts.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in
    Projektansicht
    auf den Knoten, der das Skalenlayoutobjekt enthalten soll, und wählen Sie dann
    Neu
    Container
    Skalenlayout
    aus.
    Fügen Sie das Skalenlayout beispielsweise unter
    MainWindow (type)
    hinzu.
  2. (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Skalenlayout, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie dann für das Objekt einen benutzerdefinierten Namen ein.
  3. Ziehen oder fügen Sie untergeordnete Grafikobjekte unter das Skalenlayout.
    Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.
    Fügen Sie zum Beispiel Schaltflächen unter dem Raster-Layout hinzu, um ein Raster mit Schaltflächen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
  4. Doppelklicken Sie in
    Projektansicht
    auf das Skalenlayoutobjekt und vervollständigen Sie in
    Eigenschaften
    das Folgende:
    • Füllmodus
      . Für die Beibehaltung des ursprünglichen Seitenverhältnisses untergeordneter Objekte wählen Sie bei der Änderung der Größe des Skalenlayoutobjekts
      Einpassen
      aus. Um das ursprüngliche Seitenverhältnis untergeordneter Objekten zu ignorieren, wählen Sie bei der Änderung der Größe des Skalenlayoutobjekts
      Strecken
      aus.
    • Schriftskalierung
      . Skalierung der Schriftgröße untergeordneter Objekte bei Änderung der Größe des Skalenlayoutcontainers.
    • Horizontale Ausrichtung
      . Für die horizontale Änderung des Skalenlayouts bei Änderung der Größe des übergeordneten Containers legen Sie hier
      Strecken
      fest.
    • Vertikale Ausrichtung
      . Für die vertikale Änderung des Skalenlayoutobjekts bei Änderung der Größe des übergeordneten Containers legen Sie hier
      Strecken
      fest.
    • Originalbreite
      und
      Originalhöhe
      . Bestimmung der Startgröße des Skalenlayoutobjekts.
      WICHTIG: Die Eigenschaften
      Originalbreite
      und
      Originalhöhe
      sind nur sichtbar, wenn Sie in
      Projektansicht
      auf das Skalenlayoutobjekt doppelklicken.
      TIPP: Sie können die
      Originalbreite
      und
      Originalhöhe
      auch durch Änderung der Größe des Skalenlayoutcontainers im Editor ändern.
    • (Optional)
      Linker Rand
      ,
      Oberer Rand
      ,
      Rechter Rand
      ,
      Unterer Rand
      . Festlegung der Ränder für das Skalenlayoutobjekt.
Ein Beispiel für die Skalenlayout-Implementierung finden Sie unter Skalenlayout
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal