Dropdown-Schaltfläche konfigurieren

Konfigurieren Sie ein
Dropdown-Schaltfläche
-Objekt, indem Sie es mit einem Container-Objekttyp verknüpfen.
  1. Erstellen Sie in der
    Projektansicht
    einen Container-Objekttyp, der angezeigt wird, wenn Sie die Dropdown-Schaltfläche auswählen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
    Erstellen Sie zum Beispiel einen Bereichstyp.
  2. Klicken Sie in
    Projektansicht
    in
    UI
    mit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie
    Neu
    Container
    Dropdown-Schaltfläche
    .
  3. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Bereich
    und dem Container-Objekttyp.
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal