- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Verzögert-Schaltfläche konfigurieren
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste inProjektansichtauf den Knoten, der die Schaltfläche enthalten soll, und wählen Sie dann aus.Fügen Sie die Schaltfläche beispielsweise unterMainWindow (type)hinzu.
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger inProjektansichtüber die Schaltfläche, wählen Sieaus und geben Sie den neuen Namen für die Schaltfläche ein.
- (Optional) Passen Sie inEigenschaftendas Erscheinungsbild der Schaltfläche an:
- Darstellung. Passen Sie hier die Sichtbarkeit, den Status, die Opazität, die Drehung, die Hintergrundfarbe und den Style der Schaltfläche an.
- Größe und Layout. Passen Sie hier die Größe und die Position der Schaltfläche in Ihrem Projekt an.
- Text und Schriftart. Geben Sie hier den in der Schaltfläche anzuzeigenden Text ein und passen Sie dann dessen Textstil an.
- Bild. Fügen Sie hier in der Schaltfläche ein Symbol ein und entscheiden Sie dann, wo das Symbol in Bezug zum Schaltflächentext platziert werden soll.TIPP: Wählen Sie zuerstDurchsuchenund danach entweder zum Hinzufügen eines Bildes zum Projektaus, oder Sie wählen ein bereits im Projekt vorhandenes Bild aus. Legen Sie dieDatei(en) importierenBildpositionfest, um das Bild in Bezug zum Schaltflächentext auszurichten.
- Erstellen Sie inEreignisseeinen dynamischen Link zwischen bestimmten Ereignissen und den auszuführenden Methoden.Weitere Informationen zu den verfügbaren Ereignissen finden Sie unter Verzögert-Schaltfläche.
Verzögert
Verzögert-Schaltfläche
Rückmeldung geben