- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Basis-Steuerelemente
Verwenden Sie Basis-Steuerelemente, um Elemente der Benutzeroberfläche zu implementieren, die eine Interaktion mit der Anwendung ermöglichen.
Objekt | Beschreibung |
---|---|
Zeigt einen Text an, der ein Element beschreibt. | |
Fügt Text zur Laufzeit ein und zeigt ihn an. | |
Erhöht oder verringert einen numerischen Wert über Schaltflächen oder Tasten. | |
Zeigt eine editierbare Beschreibung eines Elements an. | |
Zeigt einen booleschen Wert in Form einer Ein-LED oder einer Aus-LED an. | |
Erzeugt Ereignisse zur Ausführung von Methoden. | |
Legt einen booleschen Wert fest und zeigt ihn an. | |
Setzt einen booleschen Wert und zeigt ihn durch Aktivieren und Deaktiveren an. | |
Wählt eine sich gegenseitig ausschließende Option in einer Gruppe aus. | |
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte. | |
Setzt oder zeigt einen Ganzzahlwert in einem Bereich möglicher Werte. | |
Zeigt Datums- und Uhrzeitdaten in einem bestimmten Eingangsformat an. | |
Zeigt die Dauerdaten an. |
Grundsteuerelemente
Rückmeldung geben