- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Objekt verschieben
Verschieben Sie ein Objekt im Editor, um Objekte so zu positionieren, wie sie zur Laufzeit dargestellt werden sollen. Alle Objekte in einem Container werden mit dem Container verschoben.
- So verschieben Sie ein Objekt
- Wählen Sie das Objekt im Editor aus und ziehen Sie es.
- Wählen Sie inProjektansichtdas Objekt aus und ändern Sie dann inEigenschaftenFolgendes:
- Horizontale Ausrichtung. Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der x-Achse ein.
- Vertikale Ausrichtung.Geben Sie den Wert für den Abstand zwischen dem Objekt und der y-Achse ein.
TIPP: Die Position des Objekts inProjektansichtbestimmt die Reihenfolge der Objekte auf der z-Achse im Vergleich zu anderen Objekten im selben Container. Objekte, die sich weiter unten in der Struktur befinden, erscheinen in der Reihenfolge auf der z-Achse weiter oben.
Verschieben
Ausrichtung
Rückmeldung geben