Direkt-Antriebskonnektivität einrichten
- Erstellen oder öffnen Sie ein Projekt.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus und wählen Sie in derVorlagenbibliothekenSkriptbibliothekdas SkriptDirekt-Antriebskonnektivitätaus.
- Ziehen Sie das SkriptDirekt-Antriebskonnektivitätin den OrdnerNetLogicin der Projektstruktur.Der OrdnerNetLogicwird mit den folgenden Objekten aktualisiert:
- NetLogic[Ordner]
- UpdateRateEnum[Datentyp]
- DriverTypeEnum[Datentyp]
- DirectDriveConnectivity[Ordner]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[NetLogic-Skript]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[NetLogic-Skript]
- Navigieren Sie zum Product Compatibility and Download Center (PCDC), und wählen SieDownload by Productaus.Weitere Informationen finden Sie unter https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx.
- Geben Sie in das SuchfeldOptixein
- Wählen SieFactoryTalk Optixaus und dannDownloadsaus.
- Wählen Sie das KontrollkästchenSelect Filesaus.
- Laden Sie das PaketDirect_Drive_Connectivity_v1.00.00.zipherunter und entpacken Sie es auf Ihrem lokalen Laufwerk.
- Öffnen Sieconfig.xmlund ändern Sie die erforderlichen Einstellungen:
- Geben Sie den Speicherpfad für FactoryTalk Optix Studio an.
- Geben Sie den Installationspfad für FactoryTalk Optix Studio an.
Zum Beispiel:
Hierbei gilt:<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studioist der Speicherpfad für FactoryTalk Optix Studio.C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProjectist der Installationspfad für FactoryTalk Optix Studio. - Führen Sie in PowerShell die Skriptdateiinstall.bataus.TIPP: Möglicherweise müssen Sie dieWindows®PowerShell-Ausführungsrichtlinie anpassen, um das Skript zu aktivieren.Das NuGet-Paket wird in Ihr Projekt injiziert, das in der Dateiconfig.xmldefiniert ist.
Direktantrieb
Direkt-Antriebskonnektivität
Rückmeldung geben