Datenbanktabelle konfigurieren

Sie können eine Datenbankstruktur manuell konfigurieren und sie mit NetLogic-Methoden oder über einen OPC UA-Client auffüllen.
  1. So konfigurieren Sie eine Datenbanktabelle
  2. Wählen Sie in
    Projektansicht
    ein
    Datenbank
    -Objekt.
  3. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    neben
    Tabellen
    die Option
    Add
    , um eine Datenbanktabelle hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie neben
    Spalten
    die Option
    Add
    , um eine Tabellenspalte zu erstellen.
  5. (Optional) Um den Datentyp des Spaltenwerts zu ändern, wählen Sie neben
    Spalte
    #
    die Option
    BaseDataType
    und wählen Sie einen anderen Datentyp.
  6. Geben Sie einen
    Spalte
    #
    -Wert ein oder erstellen Sie einen dynamischen Link.
  7. (Optional) Um den Namen der Spalte zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger über
    Spalte
    #
    , wählen Sie
    Edit
    und geben Sie einen benutzerdefinierten Namen ein.
  8. Wenn Sie eine eingebettete Datenbank verwenden, stellen Sie
    Datensatzlimit
    ein.
    • Der minimale
      Datensatzlimit
      -Wert ist
      1000
      .
    • Die Eigenschaft
      Datensatzlimit
      wird nur wirksam, wenn es in der Tabelle mindestens eine Spalte mit dem Namen
      Timestamp
      oder
      Time
      gibt, die den Datentyp
      DateTime
      hat. Die
      Timestamp
      - oder
      Time
      -Spalten werden automatisch zur Tabelle hinzugefügt, wenn Sie eine Datenbank zum Speichern von Daten aus einem Logger verwenden.
    Zur Laufzeit werden alle Datensätze, die das Datensatzlimit überschreiten, gelöscht.
    WICHTIG: Datensätze werden gelöscht, wenn sie einen Schwellenwert überschreiten, der
    0.1%
    des Grenzwerts entspricht. Wenn zum Beispiel
    Datensatzlimit
    auf
    10000
    eingestellt ist, werden bei Erreichen von
    10010
    Datensätzen die
    10
    ältesten Datensätze automatisch gelöscht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal