Schlüssel-Wert-Konverter
Konvertiert den Wert der Quelle in den entsprechenden übergeordneten Wert auf der Grundlage einer Tabelle mit Schlüssel-Wert-Paaren. Der Schlüssel-Wert-Konverter wandelt heterogene Daten, wie z. B. eine Farbe, in einen Wert um.
Schlüssel-Wert-Editor
Sie können den Schlüssel-Wert-Editor öffnen, indem Sie
neben dem Schlüssel-Wert-Konverter im Editor für erweiterte dynamische Links auswählen.


Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Konverterpfad | Der Pfad zum Konverter |
![]() | ![]() | Fügt eine Schlüssel-Wert-Tabellenzeile hinzu. |
![]() | Löschen | Löscht die ausgewählte Schlüssel-Wert-Tabellenzeile. |
![]() | Datentyp | Gibt den Datentyp von Schlüsseln oder Werten an. Wählen Sie, um einen anderen Datentyp zu wählen. |
![]() | Schlüssel | Ein Konverterschlüssel (Quellwert) |
![]() | Wert | Ein Wert, der dem Schlüssel in derselben Zeile entspricht (Ausgabewert)
TIPP:
Der Wert in der ersten Zeile ist der Standardwert. Wenn der Quellwert mit keinem Konverterschlüssel übereinstimmt, gibt der Konverter den Standardwert zurück.
|
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Eine Variable mit einem Wert, der einem Schlüssel entspricht
Output
Der Wert, der mit dem Schlüssel in der Karte verbunden ist
Beispiel

Schlüssel-Wert
Schlüssel-Wert-Konverter
Schlüssel-Wert-Editor
Rückmeldung geben