Bedingungskonverter
Überprüfen Sie, ob der Quellvariablenwert
True
oder False
ist.Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Wahr-Wert | Der Wert des Ausdrucks, der True ist. |
Falsch-Wert | Der Wert des Ausdrucks, der False ist. |
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Die Bedingungsvariable (Boolean).
Output
Ein
True
- oder False
-Wert.Beispiel
Im folgenden Beispiel legt der Bedingungskonverter fest, dass:
- Die Textfarbe einer Beschriftung Grün wird, wenn ein Schalter ausgewählt ist.
- Die Textfarbe einer Beschriftung Rot wird, wenn ein Schalter abgewählt ist.

Bedingungskonverter
Rückmeldung geben