Audit-Signierung konfigurieren
Verwenden Sie Audit-Signierung, um Benutzer zur Bereitstellung von elektronischen Signaturen aufzufordern.
- Wählen Sie in der Symbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Suchen Sie im FensterBibliothekennachSigning Workflows.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionSignier-Workflowsauf dieUIim FensterbereichProjektansicht.Im FensterbereichProjektansichtwird jetzt der OrdnerAuditSigning1angezeigt.
- 4. Erweitern Sie den OrdnerAuditSigning1und wählen Sie dannAuditDialogBoxaus.
- 5. Erstellen Sie im FensterbereichEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftBenutzerund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Wählen Sie im FensterbereichProjektansichtdie OptionSigningControlleraus.
- Führen Sie im FensterbereichEigenschaftenFolgendes aus:
- Fügen Sie signier- und zweitsignierberechtigte Benutzer und Gruppen hinzu.
- Wählen Sie den Standard-Workflow-Typ aus.
- Wählen Sie im FensterbereichProjektansichtdie Variable aus.TIPP: Wenn Sie beispielsweise einen Workflow für die elektronische Signatur auslösen möchten, wenn ein Benutzer den Wert einer linearen Anzeige ändert, konfigurieren Sie das mit dem Anzeigewert verknüpfte Variablenobjekt.Weitere Informationen finden Sie unter Audit-Signier-Referenz.
- Wählen Sie im FensterbereichEigenschaftenoben die Optionund anschließendAudit-Signier-Signaturaus.
- (Optional) Konfigurieren Sie die Standard-Audit-Signier-Einstellungen, indem Sie einen Workflow-Typ auswählen und dann Benutzer und Gruppen hinzufügen, die diesen Workflow abschließen können.TIPP: Die Standard-Audit-Signier-Einstellungen werden vom ObjektSigningControllergeerbt.
Audit
Audit-Signatur
Rückmeldung geben