Alarmmanager

Das Widget
Alarmmanager
listet alle in einem System konfigurierten Alarme und deren aktuellen Status auf. Verwenden Sie es, um die Alarme auf dem HMI-Gerät zu überwachen und mit ihnen zu interagieren.

Übersicht

Die Alarmtabellen enthalten Musterdaten, die repräsentativ für die in einer Alarmtabelle anzeigbaren Daten sind. Die Musterdaten fügen Daten mit durchschnittlicher Länge in die Standardspalten der Alarmtabelle ein. Die Musterdaten werden für die Konfiguration der Alarmtabelle angezeigt.
Der Alarmmanager zeigt alle Alarme an und für jeden Alarm können Sie weitere Details anzeigen lassen. In der Alarmübersicht werden je nach Filter nur die aktiven und nicht quittierten Alarme angezeigt.
Die Alarmmanagerliste ist standardmäßig nach den
Namen
des alarms sortiert.
Die Alarmzusammenfassung zeigt Ihre aktuellen Alarme an, die ein Eingreifen des Bedieners erfordern. Der Alarmmanager zeigt alle Ihre Alarme an (auch die, die zurzeit nicht Alarmiert sind) und ist besonders dann hilfreich, wenn Sie nicht mehr in der Alarmzusammenfassung angezeigte Alarme aufheben, unterdrücken oder neu aktivieren möchten.
Mithilfe des Alarmmanagers können Sie:
  • Alarme deaktivieren;
  • Alarme aktivieren;
  • Alarme auswählen;
  • Einzelne Alarmbedingungen ablegen;
  • Den gesamten Alarm ablegen (alle Bedingungen);
  • Alarme sortieren und filtern;
  • Alarme anzeigen;
  • Details zu Alarmbedingungen anzeigen;
  • Alarmqualität anzeigen;
  • Alarmbedingungen aufheben;
  • Alarme aufheben;
  • Unterdrücken;
  • Unterdrückung aufheben;
  • Alarmzähler zurücksetzen
Das Widget
Alarmmanager
zeigt die folgenden Informationsspalten an:
Die Spalten der Tabelle des Alarmmanagers
Spalte
Beschreibung
Status
Alarmstatus. Die folgenden Werte sind verfügbar:
  • Normal
  • Alarmiert, quittiert, bestätigt
  • Alarmiert, quittiert, unbestätigt
  • Alarmiert, unquittiert, unbestätigt
Bestätigt
Gibt an, ob der Alarm bestätigt wurde oder nicht
Sperrzustand
Der auf einen Alarm angewendete Wert, der den Alarm sperrt. Wenn ein Alarm mehr als einen Sperrzustand hat, wird in der Tabelle das Symbol des höchsten Sperrzustands angezeigt. Wenn kein Symbol angezeigt wird, hat der Alarm eine gute Qualität und wurde weder deaktiviert noch unterdrückt oder abgelegt.
Ablagedauer
Zeigt die verstrichene Ablagezeit an.
Ablaufzeit
Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Alarm abgelaufen ist.
Name
Name des Alarmobjekts, das das Alarmereignis erzeugt hat.
Quellvariable
Die vom Ereignis überwachte Variable.
Unter
Eigenschaften
können Sie auswählen, welche Spalten in der Alarmzusammenfassungstabelle angezeigt werden sollen- Und Sie können bestimmte Schaltflächen deaktivieren oder ausblenden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal