Analoges Alarmraster erstellen
Erstellen Sie ein
Analoges Alarmraster
für die Anzeige des Status der einzelnen Alarme in jeweils einer Zeile, einschließlich der Werte für Hoch, HochHoch, Niedrig oder NiedrigNiedrig.- Passen Sie die imAnalogen Alarmrasterenthaltenen Objekte an, um die Darstellung des Rasters zu ändern und spezifische Alarminformationen anzuzeigen.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionWidgetsaus.
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionAnaloges Alarmrasterin einen Ordner im OrdnerUI.Es wirdAnalogesAlarmraster# (type)angezeigt.
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionSchließenaus.
- (Optional) Wählen Sie im Editor das Alarmraster und die Schaltflächen des Alarmrasters aus, um dieEigenschaftenundEreignissedes Rasters und der Schaltflächen individuell anzupassen. So ändern Sie beispielsweise die Darstellung des Rasters:
- Zeilenfarbe. Wählen Sie die Hintergrundfarbenzeile oder die Optionaus, um einen Tag mit dem Farbwert zu binden.Dynamischen Link hinzufügen
- Zeilentextfarbe. Wählen Sie die Textfarbe im Alarmraster oderaus, um einen Tag mit dem Farbwert zu binden.Dynamischen Link hinzufügen
- (Optional) Um zusätzliche Alarminformationen zur Laufzeit anzuzeigen, wählen SieAlarmsDataGridaus und fügen Sie Spalten hinzu:
- Wählen Sie inEigenschaftenhinterSpaltendie Optionund den Spaltentyp aus, der am rechten Ende des Rasters angezeigt werden soll:
- Textspalte. Eine Spalte mit Festtext.
- Bearbeitbare Textspalte. Eine Spalte mit zur Laufzeit bearbeitbarem Text.
- Bildspalte. Eine Spalte, in der eine Grafik angezeigt wird.
- Erweitern Sie inEigenschaftendie OptionSpaltenund scrollen Sie dann zur neuen SpalteDatenrasterspalte#.
- Wählen Sie inTextfür die Spalteaus.Dynamischen Link hinzufügen
- Navigieren Sie im Fenster „Dynamischer Link“ zuund wählen Sie anschließend die Eigenschaft für das Alarmereignis aus.Um die Eigenschaften nach Alarmtyp anzeigen zu lassen, erweitern Sie durchgekennzeichnete Alarmereignisse.TIPP: Standardmäßig zeigt dasAnaloge Alarmrasteralle aktivierten und aktiven Alarme an. Informationen zur Anzeige von nur bestimmten Alarmen zur Laufzeit finden Sie unter Alarmfilter erstellen.
Analoger Alarm
Rückmeldung geben