Die UIPopulator-NetLogic implementieren
Verweisen Sie die NetLogic auf die Grafikobjekte.
- Wählen Sie in derProjektansichtdie OptionUIPopulatoraus.
- Wählen Sie oben inEigenschaftendie Optionund wählen SieVariable.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieund geben SieModelObjectein.
- Wählen Sie nebenModelObjectInt32und wählen SieNodeId.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenModelObjectund .
Rückmeldung geben