NetLogic debuggen

Erkennung, Untersuchung und Behebung von Problemen mit NetLogics zur Lauf- und Entwurfszeit.
WICHTIG:
FactoryTalk Optix Studio
unterstützt nur .NET-Bibliotheken mit dem .NET-Standard-8-Zielframework. Installieren Sie zum Debuggen von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
mithilfe von
Visual Studio®
oder
Visual Studio Code®
das .NET SDK.

Debugging-Ansätze

Sie können wahlweise:

Beheben von häufigen Debugging-Problemen

Bei Fehlern mit Debuggern in externen Code-Editoren:
  • Vergewissern Sie sich, dass die .NET-Projektmappe kompiliert wird. Untersuchen Sie in
    FactoryTalk Optix Studio
    den Bereich
    Ausgabe
    auf Kompilierungsfehler der .NET-Projektmappe und korrigieren Sie bei Bedarf den NetLogic-Code. Weitere Informationen finden Sie unter Fensterbereich „Ausgabe“.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Projekt und die NetLogics sowohl in
    FactoryTalk Optix Studio
    als auch in Ihrem externen Code-Editor gespeichert haben.
  • Vergewissern Sie sich, dass Ihre
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    den neuesten Code verwendet. Führen Sie Ihre
    FactoryTalk Optix-Anwendung
    erneut aus. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie den Debugger am richtigen Prozess angehängt haben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal