Das Hauptfenster konfigurieren
Das Hauptfenster enthält alle grafischen Elemente, die zur Entwurfszeit in
FactoryTalk Optix Studio
und zur Laufzeit in Ihrer FactoryTalk Optix-Anwendung
angezeigt werden.- Erweitern Sie in derProjektansichtdie OptionUIund doppelklicken Sie aufMainWindow (type).Der Hauptfensterbereich wird im Editor angezeigt. Das Hauptfenster enthält keine grafischen Elemente.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionBreiteauf1080undHöheauf600.Die Anfangsmaße des Hauptfensters sind nun1080 x 600. Zur Laufzeit können Sie die Größe des Hauptfensters jederzeit ändern.TIPP: Damit die Anwendung in Ihre Bildschirmauflösung passt, können Sie verschiedene Werte fürBreiteundHöheeinstellen. Alternativ können SieVollbildaufTruesetzen, jedoch ist es einfacher, Anwendungen mit der StandardeinstellungFalschzu entwickeln und zu überprüfen.Leeres in der Größe geändertes Hauptfenster im Editor

- (Optional) Wenn das Anwendungsfenster über anderen Fenstern unverankert sein soll, setzen SieImmer im VordergrundaufTrue.
- (Optional) Legen Sie eineBeschriftungfest, um einen benutzerdefinierten Titel für Ihr Anwendungsfenster bereitzustellen.Wenn Sie z. B.BeschriftungaufQuick start applicationsetzen, wird der Fensterstandardtitel ersetzt.
Leeres Hauptfenster mit einer benutzerdefinierten Beschriftung

Rückmeldung geben