Ein Gerät zurücksetzen

Sie können
Rücksetzen
verwenden, um das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung zu simulieren.
WICHTIG:
Durch Rücksetzen des Geräts wird die Verbindung zum Gerät und zu möglichen anderen darüber verbundenen Geräten getrennt. Verbindungen mit anderen Controllern werden möglicherweise ebenfalls unterbrochen. Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, bevor Sie fortfahren. Versuchen Sie niemals, die Verbindung mit einem Gerät zu unterbrechen, das gegenwärtig für die Steuerung verwendet wird.
So setzen Sie ein Gerät zurück:
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte für das Gerät, auf dem Sie die Informationen aktualisieren, die Option
    Zurücksetzen
    aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld „Änderungen übernehmen“ die Option
    Ja
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal