Kommunikation mit einem Gerät aktualisieren

Verwenden Sie
Aktualisieren
, um die neuesten Daten vom Gerät zu empfangen und anzuzeigen.
TIPP:
Bevor Sie die Kommunikation aktualisieren, wählen Sie
Einstellen
, um die Daten auf das Gerät zu schreiben.
So aktualisieren Sie die Kommunikation mit einem Gerät:
  • Wählen Sie auf der Registerkarte für das Gerät, auf dem Sie die Informationen anzeigen, die Option
    Aktualisieren
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal