Ansicht „Portkonfiguration“

Verwenden Sie die Ansicht
Portkonfiguration
, um die Porteigenschaften anzuzeigen und zu konfigurieren. In den Einstellungen wird definiert, wie Daten zwischen dem Port und dem angeschlossenen Gerät gesendet und empfangen werden. Die Ansicht
Portkonfiguration
ist nur verfügbar für Geräte mit einem eingebetteten Ethernet-Port, und die konfigurierten Werte werden nur angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Bei Controller-Geräten können Sie:
  • Die Portkonfigurationseinstellungen aufrufen.
  • Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Informationen zu den Einstellungen der Portkonfiguration vom Gerät zu erhalten.
Bei Nicht-Controller-Geräten können Sie:
  • Porteinstellungen konfigurieren.
    WICHTIG:
    Das Konfigurieren der Porteinstellungen beinhaltet das Schreiben von Daten auf das Gerät, wobei die Verbindung zum Controller und zu möglichen anderen über ihn verbundenen Geräten unterbrochen wird. Verbindungen mit anderen Controllern werden möglicherweise ebenfalls unterbrochen. Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, bevor Sie fortfahren.
  • Setzen Sie das Gerät zurück, falls Konfigurationsänderungen durchgeführt wurden, die ein Rücksetzen erfordern.
    Wenn der Controller aus und wieder eingeschaltet werden muss, um die Einstellungen zu übernehmen, wird folgende Meldung angezeigt:
    Changes to Speed and Duplex require controller power cycle.
    Wenn der Controller nicht aus und wieder eingeschaltet werden muss, um die Einstellungen zu übernehmen, wird diese Meldung nicht angezeigt.
  • Die Portkonfigurationseinstellungen aufrufen.
  • Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Informationen zu den Einstellungen der Portkonfiguration vom Gerät zu erhalten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal