Netzwerkansicht (Brücken-Geräte)

In der Ansicht
Netzwerk
können Sie Netzwerkinformationen anzeigen. Die angezeigten Informationen richten sich danach, ob das Geräteprofil für ein DLR-fähiges (Device Level Ring, Ring auf Geräteebene) oder Parallel Redundancy Protocol-fähiges (PRP) Gerät im Online-Modus ausgeführt wird.
Wenn das Geräteprofil für ein DLR-fähiges Gerät im Online-Modus ausgeführt wird, verwenden Sie diese Einstellungen, um folgende Aktionen durchzuführen:
  • Anzeigen, ob das Netzwerk in einem linearen/sternförmigen oder einem Ringnetzwerk betrieben wird.
  • Den aktuellen Status des Netzwerks anzeigen.
  • Das Gerät aktivieren, sodass es als ein Supervisor im Netzwerk bereitsteht.
  • Die Adresse des aktiven Ring-Supervisors sowie die Rangfolge für den aktiven Supervisor anzeigen.
  • Informationen zu den Ringfehlern anzeigen, wie z. B. Anzahl und Status der Ringfehler.
  • Die Zählung von Ringfehlern auf 0 zurücksetzen.
Wenn das Geräteprofil für ein PRP-fähiges Gerät im Online-Modus ausgeführt wird, verwenden Sie diese Einstellungen, um folgende Aktionen durchzuführen:
  • Den Integritätsstatus jedes LANs im PRP-Netzwerk und auf den verbundenen Geräten überwachen.
  • Den Diagnosezähler rücksetzen.
Diese Informationen sind nur im Online-Modus verfügbar ist und wenn im Geräteprofil kein Kommunikationsfehler vorliegt.
TIPP:
Bei Controller-Geräten wie beispielsweise dem
CompactLogix
5380, die mindestens ein konfigurierbares Ethernet-Portpaar haben, ist
Netzwerk
mit Ausnahme von
Aktualisieren
leer, wenn die Einstellung für „EtherNet/IP-Modus“ die Option „DLR“ nicht unterstützt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal