Anzahl der konfigurierten Achsen überschreitet die maximale Anzahl der Achsen

Das Modul konnte nicht geändert werden. Das Modul kann nicht geändert werden, wenn die Anzahl der konfigurierten Achsen die maximale Anzahl der Achsen im Modul überschreitet.
Klicken Sie auf
OK
, um zum Dialogfeld
Typ ändern
zurückzukehren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal