Es wurde erkannt, dass EDS nicht übereinstimmt

Es wurde erkannt, dass EDS nicht übereinstimmt; die registrierte EDS-Datei stimmt mit der EDS-Datei nicht überein, die zum Erstellen des importierten Geräts verwendet wird.
So beheben Sie das Problem:
  • Wenn die gegenwärtig registrierte EDS-Datei falsch ist, registrieren Sie die EDS-Datei, die bei der Erstellung des Geräts registriert wurde.
  • Wenn die gegenwärtig registrierte EDS-Datei korrekt ist, wurde das Gerät während des Imports übersprungen. Erstellen Sie das Gerät mit der gegenwärtig registrierten EDS-Datei neu.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal