Fehler beim Festlegen der Chassis-Größe
Fehler beim Festlegen der Chassis-Größe. Die Fehlermeldung zeigt einen dieser Zustände an. Geben Sie die Chassis-Größe erneut ein und wählen Sie
Übernehmen
aus.Ungültige Chassis-Größe
Die Chassis-Größe ist ungültig.
Fehler beim Verkleinern eines Chassis
Sie können die Chassis-Größe nicht auf einen Wert festlegen, der kleiner ist als das letzte Modul im Chassis.
Rückmeldung geben