Loading
Pressemitteilung | Dezember 10, 2024

West Fraser senkt jährliche Energiekosten um mehr als 250.000 Euro durch Einsatz von Mittelspannungsantriebstechnik

Das Unternehmen für Holzprodukte nähert sich seinen strengen Zielen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes an, gewinnt einen tieferen Einblick in Betriebsabläufe und profitiert von einer größeren Resilienz der Anlagen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
West Fraser logo

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für Industrieautomatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass West Fraser, ein Unternehmen für Holzprodukte, in seinem Werk in Cowie, Schottland, dank des Einsatzes einer kompletten IPP-Lösung (Intelligent Packaged Power) von Rockwell Automation erhebliche Fortschritte bei der Erreichung der strengen Kohlenstoffreduzierungs- und Energiesparziele erzielt hat.

Die IPP-Lösung, bestehend aus einer CENTERLINE® 1500 Mittelspannungs-Motorsteuerungszentrale (MCC) und drei Allen-Bradley® PowerFlex® 6000T Mittelspannungs-Frequenzumrichtern und wird in drei der energieintensiven Ventilatoranwendungen des Standorts eingesetzt. Die präzisere Steuerung aller drei Ventilatoren, die für die Trocknung des Rohmaterials, die Extraktion des Endprodukts und die materialbedingte Ausschleusung eingesetzt werden, hat dazu geführt, dass West Fraser den Gesamtenergieverbrauch erheblich senken konnte, was sich in einer jährlichen Einsparung von mehr als 250.000 Euro (209.939 Pfund) niederschlägt.

„Wenn man bedenkt, wie viel Energie weltweit in der Industrie für Motoren- und Lüfteranwendungen verbraucht wird, ist es klar, dass drehzahlvariable Antriebe einen tiefgreifenden positiven Einfluss auf die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Senkung des Kohlendioxidausstoßes haben können", sagt Asa Arvidsson, regionale Vizepräsidentin, Region Mitte, Ost und Nord, Rockwell Automation. „Diese Anwendung spart nicht nur Energie, sondern zeigt auch andere Vorteile einer intelligenten MCC-Lösung auf."

West Fraser hat ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele für alle seine Betriebe in Nordamerika und Europa – von der Forstwirtschaft bis zu Endprodukten. Als wichtiger Verarbeitungsbetrieb für mitteldichte Faserplatten (MDF) und Spanplatten bietete das Cowie-Werk eine ideale Gelegenheit zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes. Die Anlagen vor Ort sind für intelligente Motorsteuerungstechnologien gut geeignet.

„Wir sind jetzt genau da, wo wir sein müssen, um die Drehzahlen unserer großen Prozessventilatoren zu optimieren", sagt Gordon McArthur, technischer Leiter des Werks von West Fraser in Cowie. „Wir sehen nicht nur eine verbesserte Prozesssteuerung, sondern auch eine höhere Zuverlässigkeit, da die drehzahlvariablen Antriebe die Drehzahl der Ventilatoren schneller und präziser an die optimalen Anwendungssollwerte anpassen. West Fraser ist auch ein großer Anwender von Rockwell Automation-Technologie weltweit, so dass unsere Ingenieure mit der Steuerungsarchitektur und ihren Möglichkeiten vertraut sind."

In Zusammenarbeit mit dem IPP-Projektteam von Rockwell Automation wurden zusätzliche Installations- und Überwachungsdienste vor Ort von HF Controls erbracht, einem Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork™-Ökosystems und einem anerkannten, von Rockwell zertifizierten Systemintegrator für Mittelspannungsantriebsinstallationen.

Veröffentlicht 10. Dezember 2024

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

Themen: Zellstoff und Papier
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left West Fraser spart jährlich ~250.000€ bei der Energierechnung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: