Loading
Pressemitteilung | 23. Juli 2025

Industrie-Experten definieren digitale Technologien und Strategien, um betriebskritische Ergebnisse voranzutreiben

Die Video-Reihe von Rockwell Automation mit Führungskräften zeigt, wie datengesteuerte Abläufe dazu beitragen, Fertigungsprozesse auszubauen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und Mitarbeiter zu befähigen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
rockstudios image

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, erweitert seine beliebte ROKStudios-Videoserie mit neuen aufschlussreichen Inhalten.

Die aktuelle Staffel ist für Führungskräfte aus der Industrie besonders interessant und enthält Interviews mit verschiedenen Geschäftsinhabern, CEOs, CTOs und leitenden Experten, die Einblicke geben, wie sie und ihre Unternehmen die Möglichkeiten digitaler Technologien nutzen.

„Die Digitalisierung ist heute ein geschäftliches Muss, wenn man in einem modernen industriellen Umfeld erfolgreich sein will", erklärt Jan Van Den Bossche, Regional Vice President, Technology & Domain Expertise, EMEA, Rockwell Automation. „Es gibt nur noch sehr wenige Hindernisse für die digitale Transformation, und die Vorteile - selbst kurzfristig - können immens sein, wie die Beispiele in diesen Interviews zeigen. Ich empfehle Herstellern, sich die neue Serie anzusehen, denn sie werden Gemeinsamkeiten mit ihren eigenen geschäftlichen Zwängen, operativen Zielen und finanziellen Ergebnissen finden."

Zu den Videos der neuen Staffel gehören:

  • Cristiana DiChio und Marcello Ciancio von Tetra Pak sprechen in separaten Interviews über digitales strategisches Denken und darüber, wie ihr Unternehmen die Macht von KI nutzt, um die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu erhöhen und um Cybersicherheit zu definieren - beides wurde durch eine Zusammenarbeit mit Rockwell Automation maßgeblich unterstützt.
  • Martina Stefanon von IMA Digital und Simone Capponcelli von IMA E-Commerce führen die Zuschauer in separaten Interviews durch KI-gestützte Dienste bzw. modulare Automation und erläutern, wie die IMA Gruppe intelligente Maschinen, Betriebsdaten und Analysen einsetzt, um ständige Leistungsverbesserungen zu fördern und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
  • Daniele Tocco, Standortleiter bei Fluorsid, erklärt, wie sein Unternehmen mithilfe fortschrittlicher Prozesssteuerung Schwankungen bei Rohstoffen ausgleicht, wodurch nicht nur der Verbrauch gesenkt wird, sondern auch ein neuer, kohlenstoffärmerer Ansatz für den Betrieb des Unternehmens verfolgt werden kann.
  • Graham Jennings, Direktor für digitale Lösungen bei inControl Systems, erläutert, wie Menschen und Technologie zusammenarbeiten müssen, um eine solide Grundlage für die Bestrebungen der Industrie 4.0 zu schaffen, und weist darauf hin, dass Partnerschaften und die Unternehmenskultur ein zentrales Kontrollsystem zu einem Wettbewerbsvorteil machen.
  • Paolo Panada, Miteigentümer und CEO von HS Automation, erklärt, warum Automatisierung den menschlichen Einfallsreichtum ergänzen und nicht ersetzen sollte, und wie Menschen und Maschinen auch in schwierigen Zeiten zusammenarbeiten können, um Innovationen zu schaffen und einen gegenseitigen betrieblichen Nutzen zu erzielen.
  • Kenneth Sjo Samuelsen, CTO/Technischer Direktor bei Mongstad Tavleteknikk, erörtert die Herausforderungen, wenn moderne Cyber-Gesetze mit alten Technologien umgesetzt werden. Er veranschaulicht, wie Projekte zur Lebenszyklus-Verlängerung, die digitale Arbeitsabläufe in den Vordergrund stellen, neue Impulse geben und gleichzeitig die Voraussetzungen für einen künftigen autonomen Betrieb schaffen können.

Die neuen Videos, die auf der jüngsten ROKLive EMEA-Veranstaltung von Rockwell in Rom aufgezeichnet wurden, gesellen sich zu den mehr als 100 früheren Aufzeichnungen auf dem ROKStudios-Portal, in denen Führungskräfte und Fachleute von Rockwell Automation zu Wort kommen.

Veröffentlicht 23. Juli 2025

Über Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
EmailEmail

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Die Videoserie liefert Einblicke in kritische Betriebsergebnise.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: