Loading
Pressemitteilung | Marsch 17, 2025

Rockwell Automation und Partner Ecosystem präsentieren auf der Hannover Messe die Zukunft der industriellen Fertigung

Neun Stände in fünf Hallen - darunter zwei, die innovativen intelligenten Fertigungstechnologien gewidmet sind - werden praktische Lösungen für die größten Herausforderungen der Fertigung aufzeigen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
OTTO Motor's OTTO 100 with staging cart showcased during industry fair

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation ist vom 31. März bis zum 4. April in fünf verschiedenen Hallen und an neun verschiedenen Standorten auf der Hannover Messe vertreten.

Am OTTO® by Rockwell Automation Stand (Halle 7, D28) werden fortschrittliche autonome mobile Roboter (AMR) präsentiert, die die nächste Stufe der industriellen Automatisierung und Transformation unterstützen. CUBIC (Halle 11, B28), ein Unternehmen von Rockwell Automation, basiert auf der einzigartigen Idee eines modularen Gehäusesystems für den Bau von elektrischen Schalttafeln.

OTTO stellt den OTTO 100 AMR vor, der die nötige Agilität und Flexibilität bietet, um anspruchsvolle Anforderungen der intelligenten Fertigung in der Praxis zu erfüllen. Bezogen auf AMRs wird Ulrich Arlt, Business Manager bei OTTO, am 31. März um 14:45 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Produktivitätssteigerung in der Fertigung mit autonomen mobilen Robotern“ halten.

CUBIC stellt das modulare CUBIC-System vor, das maximale Vielseitigkeit, freie Wahl der Komponenten und eine einfache Montage bietet, zusammen mit der leistungsstarken Galaxy-Software für die Konfiguration und Designprozesse. Ergänzend dazu wird das neue Allen-Bradley® EtherNet/IP™ In-Cabinet vorgestellt, eine Technologie, die Komponenten mit Strom versorgt und aufzeigt, wie die Installationszeit, die Verdrahtung und die Hardwarekosten für Schalttafelbauer reduziert werden können. Der CUBIC-Stand bietet zudem eine interaktive Übersicht, die das gesamte Portfolio und die Fähigkeiten von Rockwell Automation hervorhebt und den umfassenden Wert für die Wertschöpfungskette in der Fertigung demonstriert.

Neben diesen beiden speziellen Ständen wird Rockwell auch mit folgenden Unternehmen vertreten sein:

  • Microsoft (Halle 17, G06)
  • Accenture (Halle 17, E32)
  • Rittal/Eplan (Halle 11, E06)
  • AWS (Halle 15, D76), 
  • ODVA (Halle 9, F67)
  • Profibus (Halle 9, D68)
  • OPC Foundation (Halle 9, F30)

„Unsere Technologie und unsere Partnerschaften verkörpern die gemeinsame Vision, die besten Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, um die digitale Transformation in der Industrie voranzutreiben und intelligente Fabriken zu ermöglichen“, sagt Christian Reuter, Regional Vice President für Marktzugang, EMEA, bei Rockwell Automation. „Wir verfügen über ein erstklassiges Angebot, um die größten Herausforderungen in der Fertigung zu lösen: die Optimierung der Produktion, den Aufbau von Resilienz, die Befähigung von Mitarbeitern und die Förderung der Nachhaltigkeit.“

Besucher, die sich über die vielfältigen Vorteile der Technologien von Rockwell Automation und des umfangreichen PartnerNetwork™-Ökosystems informieren möchten, können sich hier ein kostenloses Ticket für die Hannover Messe sichern.

Veröffentlicht 17. März 2025

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:

Themen: Prozesslösungen
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Die Zukunft der industriellen Fertigung auf der Hannover Messe
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: