Loading
Pressemitteilung | 30. Juni, 2026

Rockwell Automation kündigt deutschsprachige Staffel von ROKStudios zum Thema Lebenszyklus bei OEMs an

Neue Interviews in deutscher Sprache zeigen, wie Maschinenbauer und Branchenführer in der DACH-Region lebenszyklusorientierte Strategien in den Bereichen Konstruktion, Implementierung und Betrieb vorantreiben

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Jennifer Harth interviews Michael Lampe for ROKStudios

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation, gab heute den Start einer neuen Staffel von ROKStudios bekannt, in der erstmals Interviews in deutscher Sprache zu sehen sind.

Die neuesten Folgen widmen sich führenden Perspektiven aus dem DACH-Raum, wobei der Schwerpunkt durchgängig darauf liegt, wie OEMs ihre Lebenszyklusstrategien weiterentwickeln, um Leistung, Widerstandsfähigkeit und langfristigen Wert zu steigern.

Die neuen Videos zeigen, wie Maschinenbauer mit zunehmender Komplexität, Nachhaltigkeits- und Sicherheitsanforderungen sowie sich wandelnden Kundenerwartungen umgehen – und dabei stets den klaren Fokus auf die Wertschöpfung über den gesamten Maschinenlebenszyklus legen.

„In einer Zeit, in der OEMs sowohl technologische als auch betriebliche Veränderungen bewältigen müssen, gewinnt die Beachtung des Lebenszyklus zunehmend an Bedeutung für die Art und Weise, wie Maschinen konstruiert, eingesetzt und gewartet werden", sagte Vincenzo Monaco, Country Director für die DACH-Region bei Rockwell Automation.

„Diese Gespräche zeigen, wie Unternehmen in der Region Automatisierung, Daten und Services aufeinander abstimmen, um widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Produktionsergebnisse zu erzielen."

Die deutschsprachige Staffel präsentiert eine Auswahl an Interviews, die sowohl externe als auch interne Einblicke von Rockwell Automation vereinen:

  • Michael Lampe, Innovationsmanager, Meurer Verpackungssysteme GmbH: untersucht, wie Verpackungshersteller die Sekundärverpackungen als Reaktion auf Nachhaltigkeitsanforderungen modernisieren. In seinem Interview beleuchtet er den Übergang von Kunststoff zu papierbasierten Materialien sowie die zunehmende Bedeutung von Flexibilität, Effizienz und digitalen Einblicken über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
  • Vincenzo Monaco, Country Director, DACH, Rockwell Automation: bietet einen regionalen Einblick, wie Maschinenbauer ihre Prioritäten im Bereich der Automatisierung neu definieren – von Geschwindigkeit und Produktionsleistung hin zu Lebenszykluswert, Ausfallsicherheit und intelligenteren Entscheidungsprozessen, die durch KI und Daten ermöglicht werden.
  • Uwe Küppers, Business Lead, Lifecycle Services, Rockwell Automation: untersucht, wie sich OEMs über den gesamten Maschinenlebenszyklus hinweg auf Autonomie ausrichten, mit dem Schwerpunkt auf digitalem Engineering, vernetzten Systemen und einer engeren Abstimmung zwischen OEMs und Endnutzern, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Aus den Interviews ergibt sich ein durchgängiges Thema: OEMs entwickeln sich weg von projektbasierten Liefermodellen hin zu lebenszyklusorientierten Strategien, die Design, Daten und Services miteinander verbinden. Von Materialinnovationen und Nachhaltigkeit bis hin zu Autonomie und Widerstandsfähigkeit – die Diskussionen verdeutlichen, wie Entscheidungen, die bereits in einer frühen Entwurfsphase getroffen werden, die Effizienz bei der Inbetriebnahme, die Betriebsleistung und die langfristige Möglichkeit der Wartung beeinflussen.

ROKStudios dient weiterhin als Plattform für einen Experten-Dialog und bietet praktische, erfahrungsbasierte Einblicke von führenden Vertretern der Branche. Die deutschsprachigen Aufzeichnungen ermöglichen dem DACH-Publikum einen besseren Zugang zu diesen Erkenntnissen und unterstreichen die Bedeutung regionaler Dialoge für die Bewältigung globaler Herausforderungen in der Fertigungsindustrie.

Die neuen Folgen sind nun verfügbar, zusammen mit einer stetig wachsenden Sammlung von ROKStudios-Inhalten, in denen Branchenführer und Fachexperten aus dem gesamten Fertigungsökosystem zu Wort kommen.

Veröffentlicht 30. Juni 2026

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Über das Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation ist der Überzeugung, dass wir gemeinsam besser sind – und wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir ein umfassendes, globales Partner-Ökosystem aus marktführender Technologie, hervorragendem Support und Services sowie einem integrierten und optimierten Ansatz für die Geschäftstätigkeit bereitstellen. Durch die Nutzung der Breite an innovativen Technologien und Dienstleistungen dieses Netzwerks ist internationaler Erfolg möglich – ein Angebot, das kein einzelner Anbieter allein bereitstellen kann. Um mehr darüber zu erfahren, wie das PartnerNetwork dazu beiträgt, den Wert des Connected Enterprise zu liefern, besuchen Sie PartnerNetwork Program.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
 
Themen: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Deutsche ROKStudios: Fokus auf Lebenszyklus bei OEMs
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: