Loading
Pressemitteilung | Mai 11, 2026

Rockwell Automation präsentiert integrierte digitale Verpackungs- und Produktionslösungen auf Interpack 2026

Gemeinsamer Auftritt mit Eplan und autonox zeigt vernetzte Konstruktion und Fertigung über gesamten Lebenszyklus von Verpackungen hinweg

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Staff at booth of Interpack 2026

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass es auf der Interpack 2026 vom 7. bis 13. Mai in Düsseldorf eine gemeinsame Demonstration einer digitalen Fabrik und Produktionslinie durchführen wird. Diese Demonstration findet in Zusammenarbeit mit Eplan, einem führenden Anbieter von Software für Elektro- und Automatisierungs-Engineering, und autonox, einem Spezialisten für flexible und steuerungsunabhängige Robotik, statt.

Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, isolierte Bereiche beim Engineering aufzulösen, fragmentierte Daten abzuschaffen und starre Automatisierungssysteme zu ersetzen, die die Flexibilität einschränken und die Markteinführungszeit verlängern. Durch die Zusammenführung von digitalem Engineering, Automatisierung und Robotik entsteht ein Ansatz der zeigt, wie standardisierte Daten, digitale Zwillinge und modulare Architekturen Herstellern helfen, Produktionslinien schneller in Betrieb zu nehmen, die Leistung zu verbessern und zukunftsfähige Verpackungsprozesse sowohl in Verarbeitungs- als auch in Verpackungsumgebungen zu skalieren.

„Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern sind mit zunehmender betrieblicher Komplexität konfrontiert. Diese reicht von der Individualisierung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bis hin zu Herausforderungen im Personalbereich und Druck in puncto Nachhaltigkeit“, so Fabrizio Scovenna, Regional Vice President OEM für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Rockwell Automation. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Eplan und autonox zeigen wir, wie integriertes digitales Engineering, Automatisierung und Robotik Herstellern und OEMs helfen können, Risiken zu reduzieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und Produktionssysteme aufzubauen, die für einen kontinuierlichen Wandel gerüstet sind.“

Im Rahmen des PartnerNetwork™-Ökosystems von Rockwell Automation bringt die Demonstration Rockwell Automation, autonox und Eplan zusammen, um zu zeigen, wie offene, interoperable Kooperationen einen vernetzten Workflow vom Engineering bis zum Betrieb ermöglichen. Kombiniert werden dabei Rockwells Steuerungs-, Bewegungs- und Emulate3D™-Digital-Twin-Technologien mit den Elektrotechnik-Lösungen von Eplan sowie Gehäusen von Rittal. So entsteht ein nahtloser Digital Thread vom Entwurf bis zum Betrieb. Dieser Ansatz hilft OEMs dabei, das Maschinendesign zu optimieren, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Engineering-Disziplinen zu verbessern und die Konsistenz zwischen virtuellen Modellen und realen Produktionssystemen zu gewährleisten.

„Die Interpack ist eine ideale Plattform, um zu zeigen, wie konsistente, strukturierte Engineering-Daten Effizienz über den gesamten Lebenszyklus von Verpackungsmaschinen hinweg freisetzen können“, sagte Simon Budde, Head of Partner Management bei Eplan. „Gemeinsam mit Rockwell und autonox zeigen wir, wie digitales Engineering und Automatisierung Hand in Hand arbeiten können, um die Komplexität für Maschinenbauer und Endanwender gleichermaßen zu vereinfachen.“

autonox steuert fortschrittliche Roboterkomponenten bei und demonstriert, wie flexible Automatisierung in moderne Verpackungslinien integriert werden kann. Die gemeinsame Präsentation veranschaulicht, wie Roboterkinematik und leistungsstarke Bewegungssteuerung anpassungsfähige Layouts, kundenspezifische Verpackungsformate und effiziente End-of-Line-Abläufe ermöglichen, ohne dabei Abstriche bei Zuverlässigkeit oder Durchsatz zu machen.

„Wir bei autonox glauben an Robotik, die aus Komponenten spezialisierter Partner aufgebaut ist und Flexibilität mit industrieller Robustheit verbindet“, sagte Clemens Ratajczak, Head of Operations bei autonox. „Diese Zusammenarbeit zeigt, wie eine enge Abstimmung mit Automatisierungs- und Engineering-Partnern intelligentere, reaktionsschnellere Verpackungssysteme ermöglicht, die auf die Anforderungen der Lebensmittel-, Getränke- und Konsumgüterindustrie zugeschnitten sind.“

Besucher, die auf der Interpack 2026 mehr über die Technologien von Rockwell und den Unternehmen seines PartnerNetwork-Ökosystems erfahren möchten, finden online weitere Informationen und sind eingeladen, das Unternehmen in Halle 6 am Stand C40 zu besuchen.

Veröffentlicht 11. Mai 2026

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26.000 Mitarbeiter, die sich zum Ende des Geschäftsjahres 2025 Kunden in mehr als 100 Ländern widmen. Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
Themen: Integrated Architecture Maschinen- und Anlagenbauer Lebensmittel und Getränke

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell präsentiert digitale Verpackungslösungen auf der Interpack
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: