Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die Zusammenarbeit mit Indinvest LT, einer der führenden italienischen Hersteller von Aluminiumknüppeln und -Strangpressprofilen, mit Rockwell und H.S. Automation bekannt gegeben. Ziel ist es, die Cybersicherheit der Indinvest-Betriebstechnologieumgebung (OT) durch eine umfassende Risikobewertung zu stärken.
Indinvest LT mit Sitz in Cisterna di Latina, Italien, stellt Aluminiumknüppel, Strangpressprofile und Profile für Aluminium-Systemanwendungen her, die sowohl in der Industrie als auch in der Architektur zum Einsatz kommen. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Knüppelgießerei sowie Strangpressanlagen und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Belieferung von Kunden aus verschiedenen Industriezweigen. Die Analyse seiner Cybersicherheitsrisikenist der jüngste Schritt im Rahmen der umfassenden Modernisierungsstrategie von Indinvest LT.
„Indinvest LT hat sich durch kontinuierliche Investitionen in Innovation und Modernisierung in allen Geschäftsbereichen einen hervorragenden Ruf erarbeitet“, sagt Luca Galluzzi, Country Director, Italy, Rockwell Automation. „Da industrielle Umgebungen zunehmend vernetzt sind, ist das Verständnis und Management von Cybersicherheitsrisiken ein wesentlicher Bestandteil der langfristigen betrieblichen Widerstandsfähigkeit. Diese Risikoanalyse wird Indinvest LT einen strukturierten Überblick über den Stand der OT-Cybersicherheit verschaffen und dabei helfen, Prioritäten für die Geschäftskontinuität, die Modernisierung und die zukünftigen Wachstumsziele des Unternehmens zu setzen.“
Eine Cybersicherheitsbewertung bietet Herstellern eine strukturierte Analyse ihrer Betriebstechnologieumgebung. Dadurch können sie, Schwachstellen identifizieren, potenzielle Bedrohungen analysieren, bestehende Sicherheitskontrollen bewerten und Gegenmaßnahmen priorisieren. Der Prozess hilft Unternehmen dabei, ein grundlegendes Verständnis für Cyberrisiken zu entwickeln, eine Roadmap für Verbesserungen zu erstellen, Investitionen in die Cybersicherheit auf die Geschäftsziele abzustimmen und die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Die OT Cybersecurity Assessment Suite von Rockwell Automation orientiert sich an anerkannten Industriestandards und Frameworks, darunter die Norm IEC 62443 und die NIST-Leitlinien zur Cybersicherheit. Sie ist darauf ausgelegt, umsetzbare, risikobasierte Empfehlungen zu liefern.
Für Hersteller spielen Risikobewertungen der Cybersicherheit eine zunehmend wichtige Rolle, da Produktionssysteme immer stärker vernetzt sind. Moderne Fertigungsunternehmen müssen Cybersicherheit als betriebliche Priorität behandeln, um die Verfügbarkeit ihrer Produktionsanlagen zu schützen, die Geschäftskontinuität aufrechtzuerhalten, Modernisierungsinitiativen zu unterstützen und die Anfälligkeit gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu verringern. Das Cybersecurity Framework von Rockwell legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung von Schwachstellen, die Priorisierung von Abhilfemaßnahmen und die Erstellung einer Übersicht über OT-Risiken über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Damit unterstützt es resiliente Betriebsabläufe.
„Bei Indinvest LT betrachten wir Investitionen in Technologie, Qualität und operative Exzellenz stets als unerlässlich, um unser langfristiges Wachstum zu unterstützen und unsere Kunden zuverlässig zu bedienen“, sagt Silvia Pellizzon, Werksleiterin bei Indinvest LT. „Da sich unsere Fertigungsumgebung ständig weiterentwickelt, ist es wichtig, dass wir uns ein klares Bild von den potenziellen Cybersicherheitsrisiken in unseren gesamten Betriebsabläufen machen. Die Zusammenarbeit mit H.S. Automation und Rockwell Automation wird uns helfen, eine strukturierte Ausgangsbasis zu schaffen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und unser kontinuierliches Engagement für einen zuverlässigen, effizienten und widerstandsfähigen Betrieb zu unterstützen.“
Die Risikobewertung wird von H.S. Automation durchgeführt, einem OEM-Partner mit Gold-Status im PartnerNetwork™-Ökosystem von Rockwell, der auf Automatisierungslösungen für Aluminiumprofil-Produktionsanlagen spezialisiert ist. Das Projekt zeigt auch den Wert der Zusammenarbeit zwischen lokalen Industriespezialisten und globalen Technologieanbietern. Durch die gebündelte Expertise von Indinvest LT, H.S. Automation und Rockwell Automation unterstützt die Initiative einen proaktiven Ansatz im Bereich Cybersicherheit, der Technologieinvestitionen mit betrieblichen Prioritäten und Geschäftsergebnissen in Einklang bringt.
„Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit Indinvest LT zusammen und wissen, wie viel Wert das Unternehmen auf Innovation, operative Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung legt“, sagt Paolo Panada, CEO, H.S. Automation. „Cybersicherheit wird für Industrieunternehmen zu einem immer wichtigeren Thema. Diese Risikobewertung wird wertvolle Einblicke in die aktuelle Situation liefern und dabei helfen, einen klaren, nach Prioritäten geordneten Weg zur Stärkung der Sicherheit festzulegen, der gleichzeitig die Produktions- und Geschäftsziele unterstützt.“